This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54J061:关于 Rtrip 范围

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243088/tps54j061-about-the-rtrip-range

器件型号:TPS54J061

大家好、

数据表显示我们的 Rtrip 范围如下:  

也就是说,如果 Rtrip 在0~3.16K 之间,那么 OC 点将是8.1~9A ,对吗?

我的问题是,如果 Rtrip > 30.1K,会发生什么? 它会限制在特定电流下还是可以遵循以下公式?  

我问这个问题、我的客户计划将此器件用于所有这些器件0~6A 电源轨、当0.5A 等小电流应用时、如果它们希望在0.7A 时提供保护、没问题吧? 例如、放置42.8K Rtrip?

谢谢!

Br、

凯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    对于您的第一个问题:是的、如果 Rtrip 在0到3.16K 欧姆之间、那么电流限制钳位在8.1到9A 之间。

    对于第二个问题、我们不建议 Rtrip 的阈值超过30.1K Ω。 这是因为 ILIM 值将变得过低、电路将无法准确读取电流。 这可能会导致噪声和精度问题。 TI 提供的其他器件的最大电流为1A、应能更好地满足您在0.7A 时的保护需求。  

    谢谢!