This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3422:复位时间 tTIMER

Guru**** 2862450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242710/tps3422-reset-time-ttimer

器件型号:TPS3422

您好!

我想知道在保持5s 之后、TIMER 复位为0需要多长时间。 即需要多长时间才能启动新的 tTIMER?

谢谢、此致、

安布罗维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise、  

    感谢您的提问。 复位生效后、必须至少等待三次时间(典型值400ms)、才能使复位再次生效。 在这段时间后、器件可以再次检测到复位。  

    另一个提醒是、在器件取消置位后、器件至少需要其中一个输入立即变为高电平、以便再次使复位生效、即如果您在不释放按钮输入的情况下将其保持为低电平、 在其中一个按钮输入再次拉至高电平之前、该器件将在 TRST 时间内将复位置为有效、取消置位并且无法再置为有效。  

    该图说明了这一事实。  

    希望这对您有所帮助。

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Joshua

    为了澄清、如果未进行复位、是否还需要400ms?

    谢谢、此致、

    安布罗维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise、  

    正确、如果没有复位有效、将没有400ms 的复位时间。 在这种情况下、使复位有效所需的一切就是在至少 tTimer 时间内、PB1和 PB2持续保持低电平。  

    谢谢!  

    约书亚奥地利