This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143:降压转换器200Amps

Guru**** 2386570 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143, PMP31210
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242892/lm5143-buck-converter-200amps

器件型号:LM5143
主题中讨论的其他器件: PMP31210

您好!
我想使用配置为单输出多相操作的 LM5143 (四相、按数据表中所述连接两个 LM5143控制器->图9-10:配置为单输出交错操作的多相稳压器原理图)。

 

这是我的应用程序:

我必须使用从10ms 到300ms 可变的电流脉冲以及从20A 到200A 可变的峰值电流来驱动一个激光二极管阵列。  
激光二极管阵列的电压必须在10V 到35V 之间自动调节。

LM5143的输入电源固定为48V、3000W。

 

我想使用 LM5143控制器的电流限制功能来设置电流脉冲的峰值谷值。

 

Question:

您觉得有什么问题吗? 您有哪些建议?

您是否有可以用于此类配置的评估套件?

 


谢谢!
此致
亚历山德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alessandro

    遗憾的是、我没有看到有人使用两个 LM5143器件成功设计了7kWatt 降压转换器。  此外、LM5143的峰值电流限值用于保护电感器/MOSFET。 它并不用于调节 LED 电流。  

    我们没有任何参考设计/EVM 可以处理7千瓦的功率。 使用四相配置可实现的最高功率为700W。  如果需要、请参阅 PMP31210。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好

    我需要最大7kW 的脉冲非直流、而且由于 LM5143是一款可堆叠同步直流/直流转换器、我当时认为它应该具有很多重量。

    PMP31210 提供700W 连续功率和1KW 峰值功率。 是否可以使用一堆 LM5143控制器达到7kW 脉冲(占空比 TBD)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alessandro

    在此300ms 期间、转换器将尝试提供200A。 200A/4phase = 50A 和300ms 足以在充电不足的情况下对 MOSFET 进行热损坏。 但 如果有散热器或主动冷却、 我想可能没问题。  

    从电气角度而言、您必须使用非常小的检测电阻、这种电阻可能对噪声敏感。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    我意识到我漏掉了有关您的欠压的重要信息、我可以提供的最大能量必须小于20焦耳(安全原因)、因此@300ms 电流将约为6.6安培。 此处是电流与脉宽关系图下方的

    考虑到这一点、 LM5143的建议配置是什么 ?

    我想使用 LM5143控制器的电流限制功能来设置电流脉冲的峰值谷值。 这样可以吗?

    我能否  针对此应用原样使用 PMP31210? 如果不是,我应该改变什么?

    谢谢!

    Br

    亚历山德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alessandro

    是的、我认为您可以使用峰值电流限制功能来限制电流。 此外、我认为 PMP31210是一个良好的起点。  

    - EL