This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372:从4类功率降级到3类/类型1功率?

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243001/tps2372-demotion-from-a-class-4-to-class3-type1-power

器件型号:TPS2372

设置为4级的 TPS2372是否会接受降级为3级/1级功率?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    是的、设置为 PD 4级的 TPS2372接受降级为 PD 3级。 从 TPS2372数据表中的表3中、3-4类 PSE 可以将 PD 降级 到  特定的功率级别、具体取决于其提供给 PD 的分类周期数。 在本例中、要从4/2类功率降级到3/1类功率、PSE 会 提供一个分类周期。  在本例中、PD 处 PSE 分配的功率为12.95W。  

    如果想要详细了解  IEEE802.3bt 标准的功率降级、请观看以下视频。

    https://www.ti.com/video/5786317242001 

    此致、

    N·穆扎法尔