This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ66410-Q1:器件型号说明

Guru**** 2389450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMQ66410-Q1, LMQ66430
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240513/lmq66410-q1-part-number-clarification

器件型号:LMQ66410-Q1
主题中讨论的其他器件: LMQ66430

您好、尊敬的 TI 团队:

关于 LMQ66410-Q1器件、根据其数据表 SNVSC78B - 2022年2月–2023年5月修订了第3页上的5个器件比较表、

有一个最大电流为1A 的器件。 输出电流: LMQ66410R5RXBR

但是、此类器件型号在任何地方都无法识别和找到、包括在 TI 产品站点上。

您能否说明器件型号  LMQ66410R5RXBR 均为有效且有源器件型号、或者我们应关注其他5V/ADJ。 输出电压器件、例如  LMQ66420R5RXBR 和  LMQ66430R5RXBR

此致、

马里诺夫·克韦塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    TI.com 上应提供 Q 级1A 器件。

    请等待两天时间、非 Q 1A 器件才会出现在网络上。

    我们最近才发布该器件。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Frank、您好!

    谢谢(像往常一样)。

    嗯、在 TI 网站上、在 LMQ66410-Q1的产品页面: https://www.ti.com/product/LMQ66410-Q1?keyMatch=LMQ66410-Q1&tisearch=search-everything&usecase=GPN 下方、有1A 额定 AEC 认证的器件  LMQ66410MC5RXBRQ1。

    显然、器件型号 LMQ66410R5RXBR 不符合 AEC 标准。

    此外、是否有 适用于  LMQ664x0-Q1器件的快速入门设计工具?

    此致、  

    马里诺夫·克韦塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    似乎没有适用于该器件的快速入门指南。

    我会询问团队成员是否计划创建一个。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Frank、您好!

    谢谢!

    使用快速入门工具很有价值且非常方便、因此我们希望团队正在计划为 LMQ664x0器件创建该工具。

    此致、

    马里诺夫·克韦塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我已经将您的请求通知了应用工程师、我们将把这个信息输入到我们的队列中。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    是否有适用于 LMQ66410-Q1 (LMQ66410MC5RXBRQ1)的 PSpice 模型? 您能提供给我们吗?

    此致、

    马里诺夫·克韦塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们可用的唯一型号是 LMQ66430。

    您可以在 LMQ66430产品页面上找到它。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,弗兰克!

    在某些条件下、德州仪器或许可以创建和验证 LMQ66410-Q1的 PSpice 模型?

    此致、

    马里诺夫·克韦塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的、我们会将其添加到模型请求队列中。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    谢谢!

    您有何看法、在哪种情况下、TI.com 上提供的  LMQ66410MC5RXBRQ1样片可以更快地提供给日本或保加利亚?

    此致、

    马里诺夫·克韦塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我不确定我能否回答这一问题。

    转至日本可能会更快。

    谢谢