This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24032A:字段缺陷锁定

Guru**** 2625265 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24032A, BQ51020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1235966/bq24032a-field-defect-lock-up

器件型号:BQ24032A
主题中讨论的其他器件: BQ51020

您好!

客户正在将 BQ24032A 用于便携式7英寸显示屏产品。

无线充电期间发生系统重置和锁定故障、日志检查显示连接/断开过度。

它在无线充电中得以重现。 (充电方法使用无线和 USB 充电。)

每当 WAKE_IRQ 引脚上发生中断时检查波形。

3通道(紫色):WAKE_IRQ、1通道(黄色):DC_IN

确认系统因发生充电器连接/断开过多而复位或锁定。

请告知导致此问题发生的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

    您现在是否能够分享电池电压? 您是否还能够测量发生这种情况时的最大输入电流?

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony

    电池电压:4.2V

    最大输入电流:1A

    无线充电器规格:  

    无线接收器: BQ51020

    系统负载: BQ24032

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

    这看起来像是器件进入和退出 SLEEP 模式。  您能否共享 VIN 和 VBAT 波形图?

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Anthony:

    抱歉、我迟到了、因为很难重现当前情况。

    没有波形、因为这种现象尚未重现。

    而是创建了方框图。

    e2e.ti.com/.../block-diagram_5F00_230616.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

    感谢方框图。 请让我知道何时会出现重复行为。  

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Anthony:

    客户预计需要2-3周的时间。

    抱歉、请指导我了解方框图中进入和退出睡眠模式的条件。

    我认为这将有助于缩短重现此现象的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

    将 VIN 从低于 VBAT 缓慢增加到 VBAT + 300mV、您将看到器件 VOUT 从 VBAT 电源切换到 VIN 电源。 该值基于 V_SLPENT 阈值。 退出阈值为 VSLPEXIT。  

    如果有任何问题、请告诉我。  

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Anthony:

    客户重新创建了类似的现象。

    请参阅报告。

    e2e.ti.com/.../Customer-Report_5F00_230620_2800_R00_2900_.pptx

    发生中断、但系统不会重新启动和锁定。

    请告知我们还应检查哪些内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果输入出现波动、并且无法为电池充电、则会进入睡眠模式。 建议确保器件不会进入 SLEEP 模式、以防止这些中断并允许器件充电。 您可以尝试禁用充电、看看这种行为是否有所改善。  

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony:

    谢谢你。  请回复客户的问题。

    问题1: 如何强制自己停止进入睡眠模式?

    问题2. 如果我已经处于睡眠模式,我该如何强制自己逃脱?

    问题3: 为什么在睡眠模式下每50uS 发生一次 WAKE_IRQ (引脚18)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

    Unknown 说:
    q1. 如何强制自己停止进入睡眠模式?

    确保 DC_IN 电压高于 VBAT + VSLP_ENT。

    在某些情况下、这可能是由于输入过载造成的、而 VINDPM 或 DPPM 等调节环路不足以防止这种过载。 基于此、您可以尝试降低充电电流。

    Unknown 说:
    Q2. 如果已经处于睡眠模式,如何强制自己逃脱?

    将 DC_IN 电压增加到高于 VBAT + VSLP_ENT。 没有办法绕过这一点、因为这是充电器确定它有一个输入、但不是一个足够充电的输入。  

    解决这个问题的方法是减少充电或者根据中断来禁用充电。 如果有中断、需要在/ACPG 为低电平前减少电流。  

    另一个选项是定期禁用充电、然后重新启用充电并监控中断。 如果/ACPG 仍将如图所示运行、则输入在技术上无法充电。 只有当/ACPG 引脚上没有中断(即 WAKE_IRQ)时、才能完全充电。  

    Unknown 说:
    Q3. 为什么睡眠模式下每50uS 会发生 WAKE_IRQ (引脚18)?

    并非器件在睡眠模式下每50us 提供一次中断。 由于器件不断进入和退出睡眠模式、因此每当状态改变时、器件都会提供中断。 /ACPG 引脚在退出睡眠模式时将处于低电平、并在睡眠模式下处于开漏状态。 每当它变为高电平时、它就进入睡眠模式。 在睡眠模式下、DC_IN 电压很可能负载较少、因此它增加到足够大、足以退出睡眠模式。 退出 SLEEP 模式后、它在加载之后会变得更多、以至于再次进入 SLEEP 模式、从而创建了一个进入和退出 SLEEP 模式的周期。  

    根据提供的波形、DC_IN 低于电池的周期大约为每40-50us 一次。  

    此致、

    安东尼·范