This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25896:达到 JEITA T3电平会启动恒压模式

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25896, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242923/bq25896-reaching-jeita-t3-level-starts-constant-voltage-mode

器件型号:BQ25896
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

寄存器设置

您好!

我要 在高温环境(40°C)中使用 BQ25896。  10kΩ 电池的最高充电温度为45°C、其中包含一个 β 值为3435的 Δ T 热敏电阻。  只要电池温度达到45°C 的 JEITA T3电平、VREG 电压就会设置为4.0V (VREG (4.2)- 200mV = 4.0V)的值。  这是正常现象、因为我们已将 JEITA_VSET 位设置为0。  意想不到的是、这似乎会将 IC 置于 充电周期的恒定电压阶段。  电池将继续充电、直到达到我们的充电终止值256mA、此时  BQ25896将终止充电周期并指示已完成充电。  但电池未充电至100%、这会使用户误以为是100%。  

 当 JEITA_VSET 位设置为0时达到 JEITA T3值时、BQ25896是否处于恒压模式?

我知道通过将终止电流设置为较低的值、或者通过将 JEITA_VSET 值设置为1、我可以获得更大一些的电容、或者允许在较高温度下充电、 但是、 我是否可以更改任何其他寄存器设置(请参阅与 bqStudio 连接的设置)以便在40°C 环境下对电池完全充电?

我是否认为有什么东西可以对我有所帮助?

谢谢。

Rob

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 正确的是、  当器件处于 JEITA 热温度区域(高于 T3电平)时、恒压模式和充电终止仍处于启用状态。  

    当处于 JEITA 温区时、器件不会自动切换到恒压相位、这仍取决于电池电压。 唯一的区别是、在正常温度范围内、恒定电压相位从4V 开始、而不是从4.2V 开始。   

    您提到的2个更改是选项。 降低终止电流将会增加一些充电容量、但由于 VREG 从4.2V 降至4V、因此仍然无法达到100%充电容量。 如果您选择将 JEITA_VSET 设置为1、器件在 JEITA 温区中的充电值将与正常温度区域相同。  

    另一个选项是当处于 JEITA 热区域时、通过设置 EN_TERM 位= 0b (REG07位7)来禁用终止。 通过这种更改、当温度高于45°C 时、IC 不会尝试将电池充电至4V 以上、但当电池实际上未充电至100%时、通过指示充电完成来避免用户混淆。 要实施此更改、您的 I2C 主机需要监测 REG0C 中的 NTC_FAULT 状态、并仅在其状态= TS_WARM 时禁用终止。  

    此致、

    加勒特