This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51551:驱动最大电流

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242545/lm51551-driving-maximum-current

器件型号:LM51551

大家好、  

我的客户想知道"外部 MOSFET 的最大驱动电流"是多少?  

他们认为此35mA 太小、希望我在内部再次进行检查。

1.in 对于如此低的35mA 而不是105mA、IC 会出现什么情况?

2.为什么我在第一页仍然看到这个1.5A 的驱动功能?  这与上述 VCC 电流限制有何差异。

我很困惑。

请帮助同步内部并在演示中  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。 VCC 拉电流是您除了驱动 MOSFET 之外、可以在 VCC 引脚从 VCC 稳压器中获取的电流。 MOSFET 通过 VCC 由 VCC 电容器驱动至栅极驱动器。 可以以1.5A 峰值驱动 MOSFET。

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mortiz:

    拉电流限制是指 VCC LDO  稳压 输出电流限制、

    与驱动 MOS 电流无关。

    而最大驱动电流为1.5A、来自 VCC 电容器、对吧?

    但这让我想起了另一个问题,驱动电流限制在1.5A 那么,如果它灌入 VCC 电容器?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这就是我的意思。 驱动电流受驱动器限制。

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否意味着驱动电阻约为6.85V/1.5A=4.56 Ω?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    由于栅极驱动电阻取决于、数据表中未提供该值。 您可以使用数据表中 giben 的值计算均值:

    0.25V/0.1A = 2.5 Ω

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达到峰值1.5A 时,它通常意味着电流驱动在一开始,对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是正确的