This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:ManufacturerBlockAccess 的发送和写入

Guru**** 2559270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243241/bq40z80-send-and-write-of-manufacturerblockaccess

器件型号:BQ40Z80

您好!

我有以下 DAStatus1和 DAStatus3的 SMBus 数据。

1) 1)"读取事务"中以红色突出显示的22和14的含义是什么?

2) 2)对于0x44 ManufacturerBlockAccess、我们是否需要再次发送0x44写入命令? 突出显示的任务。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    SMBus 块读取的第一个字节为您提供要读取的字节数。

    我不确定我是否理解片段中数据包的结构,应该有一个示例说明如何 在 TRM 中使用0x44 ManufacturerBlockAccess ()。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    在下面的示例中、DAStatus3读取块的字节数为18。

    但是、读取的块的第一个字节为14。

    您能解释一下原因吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    该值采用十六进制表示、0x14 =十进制、与响应大小相匹配。 您还必须包含7B 00。

    此致、

    怀亚特·凯勒