This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021:LM5021

Guru**** 2383950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5021
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242274/lm5021-lm5021

器件型号:LM5021

  基于我的 LM5021的交流/直流转换器、其输入电压(100-305) VAC、50Hz、输出电压12VDC @ 0.85安培。  

开关频率为123KHz。 电源 工作正常、但 不符合 CISPR 22 A 类(150kHz 至30MHz 的无线电干扰测试)的传导发射测试、请帮助我解决问题。

我尝试了所有滤波器选项、但发射未 抑制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否通过了传导 EMI 测试?

    如果您未能通过 辐射 EMI 测试、则可能必须将设计置于接地至机箱接地的金属外壳中。  这可以用作法拉第笼来降低辐射 EMI。

    有些设计通过电源线辐射 EMI。 为了解决这一问题、设计人员通常会在铁氧体环形线圈周围设置电源线。  这将用作共模扼流圈、有助于降低辐射 EMI。  请注意、环形线圈和缠绕需要尽可能靠近法拉第笼/外壳。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     在传导发射测试而不是 辐射 EMI 中面临问题。 我 也分享了这些图表。 需要支持来调整滤波器值以获得 IT 通过。有关更多详细信息、请参阅我的 传导 EMI 图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在帖子中添加的无线电干扰注释使我认为它是辐射的。

    我之前看过了用于 EMI 滤波器的设计、它看起来像是一个共模扼流圈。  由于共模扼流圈的输入端没有 Y 电容器来接地、因此您可能无法承受共模噪声。  我建议在输入端到共模扼流圈再到机箱接地之间添加 Y 电容器。  这可能有所帮助。

    之后、我会将滤波器的极点频率设置为低于噪声十倍频、它们无法使噪声衰减。  fp = 1/2*3.14*(L*C)^0.5。

    以下链接将为您提供有关如何正确设置 EMI 滤波器的培训材料。

    https://www.ti.com/lit/ml/slyp757/slyp757.pdf?ts = 1687981841276&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526searchTerm%253DEMI%2BFiltering%2526nr%253D14735

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     共模扼流圈的输出端接有 Y 个电容器接地。 但没有运气。

    我还在 共模扼流圈的输入侧添加了 Y 电容器(2.2nF)与现有 滤波器、但在降噪方面仍然没有明显差异。 我 尝试了  3.3mH 至33mH 的不同共模扼流圈值、但结果没有变化。

    当我多添加一个 与 C10并联的 Y 电容器时、噪声仅降低并通过1dB。

    然后、我 在直流正极 和变压器次级侧接地之间添加了一个 Y 电容器、噪声会进一步降低并通过3dB。 但结果仍然没有出现重大突破。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在反激式变压器上添加了为什么电容器、这一点很好。

    您是否尝试过在输入中添加一个?  这也会有所帮助。

    我注意到、您没有在 D1两端使用缓冲器。  您是否已查看开关节点处的振铃? 用缓冲器抑制振铃也可以帮助您通过 EMI。

    此致、