This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24259:电子负载模式选择

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24259

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242935/bq24259-electronic-load-mode-selection

器件型号:BQ24259

大家好、

   我有一些简单的问题问:如何在要测试 bq24259的 CC 模式时设置电子负载模式、以及如何在测试 bq24259的 CV 模式时设置电子负载模式?

您自己的

不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NaN:  

    理想情况下、他们需要在恒压模式下使用源表(例如 Keithley 2400)来在 CC 模式和 CV 模式下模拟电池。

    如果他们要将电子负载用于 CC 模式和 CV 模式、则需要将电子负载设置为恒定电压。 对于 CC 模式、将其设置为快速充电阶段的某个值、例如3.5V。 然后、当他们想要测试 CV 模式时、他们应该将电子负载电压设定为与其 VREG 设置相等(缺省值4.2V)。  

    此致、

    加勒特