This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28910FBEVM-526:解决方案1C 交流转直流电源

Guru**** 2521920 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28910FBEVM-526, UCC28910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242743/ucc28910fbevm-526-solution-1c-ac-to-dc-power-supply

器件型号:UCC28910FBEVM-526
主题中讨论的其他器件: UCC28910PMP9045

您好!

我正在设计自动化领域的交流/直流 SMPS。 下面详细介绍了对我的电源的要求:

  1. 输入电压-(85至264) VAC  
  2. 输出电压- 5VDC/1A 或5VDC/2A (均提供)
  3. 电压精度- 1%至2%
  4. 功率-5W/10W
  5. 线路和负载调节- 2%
  6. 波纹- 50mV 至150mV
  7. 效率-80%至90%
  8. 隔离- 4000Vac (输入到输出)
  9. 保护-过流、短路、过压和 温度保护。

我搜索了一些解决方案。 我对下面的参考设计有一些疑问-

参考设计编号- EVM 板 UCC28910FBEVM-526 6W (85-265) VAC

  1. 此电源的工作输入 电压(75至275) VAC 吗?

较低电压-75VAC、较高电压-275、5V/1A 和5V/2A

  1. 我需要设置输出电压5.1或5.2VDC。 哪个电阻值在电路中发生变化?
  2. 我需要设置输入欠压和输入过压限制。 如何在电路中设置。
  3. 如果负载变化(200mA、500mA、1A、2A)、则输出电压恒定
  4. 线变差-? 负载变化、
  5. 为什么将 L1&R1和 L2&R2连接到 C1和 C2
  6. PCB 的尺寸和 BOM 成本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navi、

    感谢您对 UCC28910的查询。

    我查看了更多参考设计。 您可以参阅 PMP9045。

    https://www.ti.com/tool/PMP9045

    对于问题1、2、3 -我建议您参考上述与您的规格非常接近的设计。 由于散热方面的考虑、5V/2A 将变得很困难。

    对于问题4 -我建议您使用5V/2A 案例 UCC2840/UC28742 EVM -  https://www.ti.com/lit/ug/sluubu4b/sluubu4b.pdf?ts EVM=1687971390793&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FUCC28742

    https://www.ti.com/lit/ug/sluual8/sluual8.pdf?ts = 1687971398240&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FUCC28740

    对于问题5 -请参阅上述链接。 我们没有任何其他数据

    问题6 -这些组件是标准输入侧滤波器(适用于输入纹波规格)

    对于问题7 - BOM 成本、请参阅随设计附的 BOM 并进行计算以供参考。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    你无法理解我的问题。

    不要告诉我任何解决方案信标我已经选择了我已经在网站上发布的参考设计。

    我有一些疑问、如果使用此参数、则它不是数据表和参考设计。

    所以我要请你。

    请 引导我回答以上问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    1.您可以将其用于75到275Vac 的输入电压范围。 但 IC 的2A 电流将具有热限制。

    2.必须更改 RS2以设置电压电平。 请研究数据表第7.1.3节

    输入欠压(欠压)和欠压输入通过 RS1设定。 无输入过压。 那里只存在输出 OVP。

    在 EVM 中、我们将需要调整 R8和 R7电阻器。

    4.此 IC 中有 CC/CV 模式。 因此、在电流限制之前、它将处于 CV 模式、高于该模式时、它将进入 CC 模式。

    6.大容量滤波器的值决定了系统可以支持的最小电压。  了解设计中的 VBULK_MIN 和 VIN_MIN 后、需要设计桥式整流器之后的电容器/电感器滤波器值。 如果电容值非常高、则使用 CLC 类型的滤波器、如 EVM 中所示

    5、7 -我已在上面回答过。

    有关详细信息、请阅读上述数据表部分。 您还可以使用 Excel 计算器下载并得出这些值。

    https://www.ti.com/product/UCC28910#design-tools-simulation