This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8864EVM:电源管理论坛

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8864EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242896/lp8864evm-power-management-forum

器件型号:LP8864EVM

我尝试在独立评估模式下操作 LP8864EVM 模块、但我遇到了一些问题。 我的目标是使用外部电压源和 PWM 信号点亮 LED。 对电路所做的更改为:放置 R20 - 10k Ω、移除 R19。  

我为 Vdd 和3.3Vpp/400Hz 的 PWM 信号施加了12Vdc 的电压、但 LED 没有亮起。 当 PWM 信号断开时、Vboost 稳定在43V、但在连接 PWM 信号后、Vboost 开始衰减。  

该模块与软件协同工作。  

我是否缺少任何步骤或操作有误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下步骤。 请参考 PWM 引脚波形进行检查。 升压的负载是多少? 您有多少个 LED? 如果将 PWM 引脚与 VDD 相连、它是否工作?