This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82816:给定铜面积的热阻

Guru**** 2502805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82866A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243068/tpsm82816-thermal-resistance-for-given-copper-area

器件型号:TPSM82816
主题中讨论的其他器件:TPSM82866A

团队、您好!

我想知道 TPSM82816SIER 器件在 100mm2300300mm2500mm2和仅占用空间中的 RθJA 是什么。

此致、

凯塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keita:

    不清楚您想要仿真的确切内容、除了 D/S 中的数据外、我们不提供其他热数据。  系统的最终性能在很大程度上还取决于电路板上的其他元件(产生的热量)和环境条件。

    如果您需要6A 器件、TPSM82866A 可提供更小的解决方案尺寸、更高效的解决方案以及更好的热性能。

    克里斯