This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360B:EN 灌电流限制

Guru**** 2531960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242498/tps54360b-en-sink-current-limitation

器件型号:TPS54360B

您好!

使能引脚上的灌电流是否存在限制? 数据表指定了使能引脚悬空时的迟滞电流值(适用于较高 Vin)和电流限制值。

谢谢!

凯尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    遗憾的是、我们没有 EN 引脚电流源的最小值/最大值。 EN 引脚上无需额外的元件、但可以离开电阻器和电容、否则也可以添加一个0 Ω 串联电阻器、而不能安装其余元件。

    埃莱娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Elena、我计划添加一个数据表中提到的齐纳二极管。 我选择的二极管 Ir = 5uA ~ 10uA、并想知道我是否需要相应地修改 Ruvlo 电阻。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    齐纳二极管是可选的、如果您已经设置了 EN UVLO、那么您将知道在最大 VIN 条件下的 EN 电压、从而确认 EN 电压不超过 EN 最大值。

    这里是 EN 电阻器值的示例、 您也可以计算另一个电阻器作为设计的 UVLO 电压。

    埃莱娜