This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61046A:输出电压过低

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61046A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242797/tlv61046a-output-voltage-is-too-low

器件型号:TLV61046A

您好!

我将 TLV61046A 用于3.3V 至5V 升压转换器、且具有80mA 的输出电流。

电路参数:

输入电容- 10uF

输出电容- 10uF

电感- 10uH

我的问题是、当 PS 已经在无负载电流的情况下导通、然后我施加80mA 负载电流 、输出电压降至2.5V、并且频率从1MHz 降至400kHz。

30mA 处的 SW 节点:

80mA 处的 SW 节点:

我试图将电感加倍、但得到了相同的结果。

我首先给 PS 上电、然后施加负载以查看其启动问题是否存在、但得到了相同的结果。

这样做的原因是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maor:

    您能检查一下输入电压吗?

    看起来在增加负载时、输入电压下降然后升高 器件的欠压保护。

    原因可能是输入线长或 电源内部电阻大。

    希望您的问题得到解决。

    此致

    费格斯