This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53676:TPS53676 / TPS536C7启动时间

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53681, TPS53676, TPS536C7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242145/tps53676-tps53676-tps536c7-startup-time

器件型号:TPS53676
主题中讨论的其他器件: TPS536C7、TPS53681

您好、TI 团队、

在 TPS53676 (和 TPS536C7)数据表的第7.3.1节中添加了说明:

TPS53676通电后、初始化过程会执行内部存储器自检、执行引脚检测、并将存储在非易失性存储器中的值加载到操作存储器中。 该过程最多需要20ms 才能完成、在此期间器件可能无法响应 PMBus 命令

器件的启动时间是多久、即在施加12V 和3V3后、VOUT 能够多快地开始斜升(并确实达到稳压)?  应该解释一下上面的段落、切换也直到加电20ms 后才会启动?

非常感谢、

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    20ms 用于初始化设备、这是设备开始调节之前。 启动时间取决于软启动的持续时间、该持续时间可通过 GUI 进行编程。 启动时间还需要包括 Ton 延迟。 这是数据表第7.4.5节的图像。 在初始化和启动时间完成之前、切换不会启动。 VOUT 将在开关开始后达到调节、包括取决于所选压摆率的时间。

    此致!
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的答复。   初始延迟的长度对我的应用来说是个问题。  我看到 TPS53681数据表中没有提到这种"几十毫秒"的时间、 我是否能够假设器件将在0-3ms 的范围内启动(假设最小软启动等)。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    是的、启动时间应在 TPS53681的范围内。

    此致!
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Ryan!