This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25306:BQ25306用作具有 VINdpm 的 DCDC

Guru**** 2595370 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242541/bq25306-bq25306-is-used-as-a-dcdc-with-vindpm

器件型号:BQ25306

1、输入电源,太阳能电池板。 规格:最大9-12V/2A

2.充电电压预设值8.4V

3.输出连接到加热板。 规格:8-9V/500 -800mA

使用该芯片作为 DCDC 的原因是、依靠充电 IC 的 VINdpm、当输入源功率不足时、它可以限制输入源被拉短路。

问题:

1.根据规格要求这个芯片有电池检测功能 BAT 引脚直接连接到加热元件、并且可以并联一个大电容器、以确保充电 IC 作为等效电池正常运行。

2.调试其他充电芯片后发现、当 IINDpm 设置值太大时、支持的最小充电电流也相对较高(例如 IINDpm 3A、最小充电电流为1A;IINDpm 1A、最小充电电流为0.3A)。 如果小于该值、则充电 IC 将间歇性切换。  目前、该 IC 为3A、是否存在任何此类问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    1)您能否说明在数据表的哪里可以看到电池检测功能? BAT 引脚的用途是为了使 BQ25306能够测量电池电压、但只要启用充电、器件就会尝试为"电池"(或大电容器)充电。  

    我还建议您参考数据表第16页的图9-1、以确认充电曲线适用于您的加热板输出。 IC 将根据在 BAT 引脚上检测到的电压调节电流或电压。 另外一点、由于您没有真正的电池、当输入最初处于充电阶段与器件连接时(IR涓 流为35mA)、器件将需要"软启动"。 您需要验证此行为是否可用于您的负载。   

    对于2) 充电电流可以通过 ICHG 引脚上的电阻器在大约250mA 到3A 之间进行配置。 按照您的规格所述、将充电电流配置为500mA 至800mA 范围内的值应该不会出现任何问题。  

    此致、

    加勒特