This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:TPS23753A 设计降压转换器、输入电压36~57V,输出电压24V 400mA 至~500mA

Guru**** 2771035 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23730, PMP22301, TPS23753AEVM-001, TPS23753AEVM-004, TLV431, TL431, TPS23754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241276/tps23753a-tps23753a-to-design-a-buck-converter-vin-36-57v-vout-24v-400ma-to-500ma

器件型号:TPS23753A
主题中讨论的其他器件:PMP22301、、、 TLV431TL431、TPS23754、TPS23730

您好!

我有评估板并已将其更新为产品12V @.9A;但是、我会在400mA - 500mA 下推测24V。 什么反激式变压器和电阻器值来转换评估板或是否有更好的方法?

提前感谢

Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    您可以参阅 PMP22301的次级侧来了解变压器和电阻器值选择(www.ti.com/.../PMP22301)。它采用24V 0.9A 设计、因此 次级侧二极管/FET 额定值和变压器饱和电流额定值可能会在您的情况下更低。 其他电路参数 可以类似。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是第一次。 下周我会更详细地介绍一下。 另一个问题是、变压器似乎不再可用、如果真、应将其替换为什么? 我甚至也看不到绕组信息? POE13P-24L 绕组与此绕组相比如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的跟进。

    POE13P-24L 适合24V ~500 mA 应用。  绕组比

    如果您有一个 TPS23753AEVM-001、那么制作一些跳线以仅配置次级侧会更容易。  

    如果您使用的是 TPS23753AEVM-004、可能需要更多的跳线。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认!!!  

    我已将-004转换为-005 (12V 1A)、 在电压电平下工作正常。 我已订购变压器、将其设为24V @ 500mA。 如果您确认 以下事项:

    我不需要同步反馈、移除 Q1以及 D6和 D7、从而跳过 Q1

    替换了 U3基准电压的 R19 (10K)和 R24 (1.15K)

    更换 R8 (LED) 6K

    我认为我不需要调整偏置反馈区域-对吧?

    另一个问题:如果将二次绕组串联在一起、电压和电流的1/2将会加倍、那么上述情况下的值为真-对吗?

    感谢您的答复!

    除非提出更多问题、否则我相信这可以解决我所有的问题

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的信赖!

    "我不需要同步反馈、移除 Q1、D6和 D7跳过 Q1 ":您可能需要使用一个(>= 80V、>= 2A)肖特基二极管来代替 Q1、以完成反激式转换器。

    "我认为我不需要调整偏置反馈区域-对吧?":您可能需要将 R22更改为2k Ω

    "如果我将二次绕组串联、这将使电压和电流加倍": 由于 Vout 由 U3的电路调节、即使更改匝数比、电压和电流也可能相同、以及其他因素也可能适用(例如占空比、磁通密度不饱和...)  

    此外、使输出电容器(C12、C13...) 高于30V。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我根据12V BOM 更改的电容可能必须更改为30V。 在12V BOM 中、R22变为2.49K、R21变为15K。 我会校准电流、但它们可能也必须改变。 我想仅通过公式中的跳线 Q1是不够的? 当我查看标准电路时、没有要处理的次驱动器、或者我缺少什么吗?。

    最后一个问题、R19和 R24对您来说是否有意义、可以让反馈的 U1端允许-对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Rob:

    仅发现   TLV431的阴极电压仅为7V。

    具有37V 阴极电压的 TL431 可能适用于24V 工作电压。

    TL431具有~2.5V 基准电压。 您可以使用以下参数进行补偿。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 看起来不错、是的、tlv431必须移至 TL431、这是我在移至12V 直流时所做的。 最后一个问题:什么 schem (在 TL431在哪里)你从 schem 中抽出,我能得到整个 schem 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    很高兴知道您更改了 TL431!

    这两种设计的额定电压均为24V:

    使用 TPS23754和反激式转换器的24V/0.9A: www.ti.com/.../PMP22301

    使用 TPS23730和 ACF 转换器的24V/2.5A (上一篇文章中使用的原理图): https://www.ti.com/tool/PMP23287

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供有关 Hercules MCU 的