This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:Battery Studio 中的 SCD 延迟问题/未理解

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242402/bq76942-scd-delay-issue-miss-understanding-in-battery-studio

器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

 我对 SCD 延迟函数没有很好的了解。 我希望启用该功能、没有延迟。 从 Battery Studio 中、注释说应该输入值1、但是当我输入1时、Battery Studio 会将该值更改为0、我认为这意味着该功能已禁用。 我可以输入的最小值为15、我认为(从注释中)这 意味着延迟为14 *15us。 我是否误解了这个函数?

谢谢

理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    TRM 列出了1-31的 SCD 延迟范围、单位为15us。 但在 BQStudio 中、单位为1us。 因此、BQStudio 中的15相当于 TRM 中的1。 如果输入的值大于15、则将看到只有15us 的倍数才能作为有效选项输入。 差异如下所示。

    注意右侧的15us 设备

    请注意中间一行中的 US 单元。

    简而言之、15是实现瞬时关闭所需输入的值。 我希望这对您有所帮助。

    此致!

    A·内德尔费尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Asher。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很乐意提供帮助。 祝您在项目中一切顺利。

    此致、

    阿舍