This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149:并联功率 FET?

Guru**** 2526560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242978/lm25149-parallel-power-fets

器件型号:LM25149

LM25149能否驱动并联 MOSFET 以实现高电流设计、从而帮助解决热问题?  如果是、那么与双控制器/双相配置相比、该方法有哪些权衡或问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    可以使用并联 FET、您需要避免 QG 非常高的 FET、尤其是在开关频率较高的情况下。

    更可行的方法是使用更高的开关频率并通过双相降低输出纹波。

    更高的 QG 可能会增加开关损耗、总损耗也会增加、因此并联 FET 的有效性不如预期。

    同样对于低侧 FET、在死区时间期间、体二极管导通。  

    使用并联 LS FET 时、只有一个体二极管导通、因此您必须小心。

    此外、电感器的热性能也很重要。

    单相还需要一个额定总电流较大的电感器、而双相可以拆分为两个额定电流为半电流的较小电感器、并 将 电感器损耗拆分以进行更多的热管理。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多