This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:间歇性 COV OCD 标志错误

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242432/bq40z80-intermittent-cov-ocd-flag-error

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!  

我已针对专用电池组配置器件、并且由于设置了标志 COV 以及 OCD1和 OCD2发出信号、MOSFET 拒绝打开。 问题是、我当前使用的是直流实验室电源(EVM 手册中建议使用的设置)设置为建议电压(每节电池3.5V)、并且对 PACK+施加空载。 我仔细检查了这些保护措施的配置。 请参见下图。

此外、如果施加的电压来自稳定的实验室直流电源、则 COV 标志为间歇性。 请参见下图:  

黄色曲线是安全警报寄存器、区别在于 COV 标志呈上升状态并定期清除。  

我不知道导致这种行为的原因,任何帮助都是受欢迎的。  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexandre、

    您能否共享测试中的完整.gg 配置文件以及 BQStudio 日志文件、以便我们在测试期间可以看到所有寄存器? 没有额外数据、我们不会提供相关信息。

    日志文件可以记录在主寄存器页面、右上角的"开始日志"以及右上角数据存储器部分中的.gg 文件、点击导出(export)。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    感谢您抽出时间回复我的帖子。 我已经解决了这个问题。

    芯片的固件版本为4、BQStudio 的最大兼容性为2。 所以、我更新了 BQStudio、现在它运行良好。 此帖子帮助我解决了问题: (+) BQ40Z80: Problem communication BQSTUDIO to BQ40Z80 - Power management forum - Power management - TI E2E support forum. 

    当我打开刚更新的 BQStudio 时、数据存储器中的值都是随机的。 我花了时间正确地重新配置了 BQ40Z80、现在一切都按预期运行。  

    令人有点失望的是、BQStudio 与两年前发布的固件更新不兼容。 但现在它起作用了。

    此致、

    亚历山大