器件型号:UCC5870QDWJEVM-026
您好!
我们目前正在评估 UCC21710QDWEVM-025。 但是、我认为10A 栅极驱动电流对于我们打算切换相当大的 XM3系列模块电容的速度而言太低了。
我偶然发现了 UCC5870-Q1 (15A)和 UCC5870QDWJRQ1 (30A)。 但是、5870型号的演示板的额定值仅为15A -似乎能够达到的一半。
这是有原因的吗?
我们主要想测试5870、因为我们可以更轻松地看到21710模型之间的差异、因为理论峰值电流会增加3倍进入栅极电容。
另一个很有趣、因为它是围绕 XM3建模的-但不清楚这如何适合具体的模块。 某些驱动器芯片及其各自的演示板似乎缺乏文档。
请告诉我是否有任何评论。
此致、
JM