This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5870QDWJEVM-026:为 XM3 SIC 模块选择栅极驱动器演示板提供帮助

Guru**** 1277170 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21710QDWEVM-025, UCC5870-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242692/ucc5870qdwjevm-026-help-with-choosing-gate-driver-demonstration-board-for-xm3-sic-modules

器件型号:UCC5870QDWJEVM-026

您好!

我们目前正在评估 UCC21710QDWEVM-025。 但是、我认为10A 栅极驱动电流对于我们打算切换相当大的 XM3系列模块电容的速度而言太低了。  

我偶然发现了 UCC5870-Q1 (15A)和 UCC5870QDWJRQ1 (30A)。 但是、5870型号的演示板的额定值仅为15A -似乎能够达到的一半。  

这是有原因的吗?  

我们主要想测试5870、因为我们可以更轻松地看到21710模型之间的差异、因为理论峰值电流会增加3倍进入栅极电容。  

另一个很有趣、因为它是围绕 XM3建模的-但不清楚这如何适合具体的模块。 某些驱动器芯片及其各自的演示板似乎缺乏文档。  

请告诉我是否有任何评论。

此致、
JM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JM、您好!

    感谢您与我们联系!

    如果您查看 UCC587x 系列驱动器的建议工作条件、15A 实际上是列出的输出电流、不过该驱动器可以提供更高的瞬时电流、这就是为什么说30A 的原因。 实际限制是器件中的功率耗散。 这与 EVM 存在差异。

    话虽如此、我强烈建议使用 UCC5880、而不是使用此 EVM: https://www.ti.com/tool/UCC5880QEVM-057

    此 EVM 直接连接到 XM3模块、我们实际上在300kW 逆变器中使用 XM3模块与 Wolfspeed 一起整合了一个参考设计: https://www.ti.com/tool/TIDM-02014

    UCC5880是我们最新推出的器件、具有一些附加功能、更小的封装和可调栅极驱动器。 它可轻松支持20A 的总输出电流。

    如果您有后续问题、请告知我们。

    此致、

    丹尼尔