This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS723:TPS72301的 VO 规格

Guru**** 2318830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS723
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242036/tps723-vo-spec-for-tps72301

器件型号:TPS723

您好、支持团队、

我的客户询问 TPS723数据表 Vo 规格。 您可以支持吗?

TPS72301 VS VI/IO/T 上的 Vo 是什么意思? 此+/-3%的 范围是否意味着 VfB-1.186V 的移位范围包括负载、线路调节和温度? 它们需要关注反馈电阻器的更高精度。

谢谢。

池田幸治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikeda-San、

    这是部分正确的、但误差放大器也会偏移-失调电压也会影响输出电压精度。 他们要问的规格是由于线性调整率、负载调整率和温度而在输出端看到的总变化。 此规格中未包含反馈电阻容差。

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NICK-SAN、

    感谢您的支持。 他们还有一个问题。

    如果 IOUT = 5mA、  

    负载调节典型值=0.002%/mA

    3%-(0.002%/mA x 200mA)+(0.002%/mA x 5mA)
    =3%- 0.4%+ 0.01%
    =2.61%

    他们的理解是否正确?

    谢谢。

    池田幸治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikeda-San、

    是的、这是正确的。

    此致、

    尼克