This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH05060W:结温和热阻

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82866A, TPS62873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242921/pth05060w-junction-temperature-and-thermal-resistance

器件型号:PTH05060W
主题中讨论的其他器件:TPSM82866ATPS62873

您好!

您能否为器件型号 PTH05060WAS 提供结温和热阻、最好是结到外壳?

谢谢!

詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    这是一个非常旧的器件、没有提供此信息。  此外、最好使用较新的产品、使用较少的分立组件、以降低淘汰风险。

    TPS62873是适用于该电流级别(10A)的良好分立式器件。  如果您只需要6A、我们提供了 TPSM82866A 电源模块。  这些功能中的任何一种是否适合您的应用?

    谢谢。

    克里斯