This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A03:Vin <Ven 时的漏电流

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV733P, TPS7A03, TPS7A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234555/tps7a03-leakage-current-when-vin-ven

器件型号:TPS7A03
主题中讨论的其他器件:TLV733P、、 TPS7A02

TPS7A0333数据表给出了 Vin = Ven = 6伏特时 EN 的泄漏电流典型值为10nA。

如果 Vin = 0或悬空且 Ven 为1.8伏、那么应该有什么漏电流?

我的设计将 TPS7A0333用于 USB 稳压器、并不是始终存在 USB 连接、但我必须在1.8伏后接通3.3伏电压以进行定序。  最简单的方法是将 EN 引脚连接到 1.8伏、以便确保随后可以稳定输入3.3伏、但有时 Vin 会丢失、而 Ven 为1.8伏。  希望 Ven 的漏电与 Vin 无关。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    接下来、我认为主要的问题是:智能下拉"功能、以及当 Vin 为0或悬空、EN 引脚被拉至高电平时它的行为、例如1.8伏。  DS 中的图表似乎暗示智能下拉需要 Vin 来驱动 NFET 激活、因此如果缺少 Vin、智能下拉将无法正常工作。

    此问题会影响我的设计、因为当 Vin 为0或缺失时、EN 需要非常低的泄漏电流、否则会对电池寿命产生负面影响。

    一些器件会出现 EN 高于 Vin 的警告(例如 TLV733P)、但 TPS7A0333在 DS 中缺少任何此类指示。  这是否意味着 TPS7A0333不同或 DS 存在监督?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    首先、您是否使用 TPS7A02而不是 TPS7A03? 如果低功耗对您的应用很重要、它具有更好的接地电流规格。  

    我不确定您的问题、因为它取决于器件架构。 在这种情况下、有些器件没有额外的泄漏、但有些器件会。 我将尝试使用原始设计设置一个测试台、看看我是否可以看到任何差异。 不过、我认为您是正确的、因为需要提供 VIN 才能使 EN 下拉电阻正常工作、所以这可能没问题。  

    当我有信息要分享时、我会向您更新。 仅供参考、本周下半年我很好、如果我在外出前无法取得成绩、请与我保持平衡。  

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否使用过 TPS7A02而不是 TPS7A03? 如果低功耗对您的应用很重要、它具有更好的接地电流规格。  [/报价]

    TPS7A02价格更高、IQ 差异小于200nA 时不值得成本。  我的应用对成本敏感。

    我将等待您在输入电压为0或缺失时对 EN 电流进行测量。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的耐心、Nick 一旦能够在我们的实验室进行 EN 引脚测量、会立即与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    抱歉、但在设置测试台时遇到问题。 我今天也要离开一个短暂的假期,并将回到星期一,我没有时间去今天。 我将在周一回到工作岗位。  

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    很抱歉耽误你的时间。 当我从假期回来时,我忘了带你回去。 我没有时间去处理这件事,直到下个星期,因为这是一个假期,所以我要尝试在下周结束前完成测量。

    此致、

    尼克