This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63625-Q1:用于去耦分析的相关频率

Guru**** 1782690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239976/lm63625-q1-frequency-of-interest-for-decoupling-analysis

器件型号:LM63625-Q1

尊敬的团队:

在对处理器执行去耦分析时、以下两点很重要:

  1. 目标阻抗
  2. 所需频率

其中、目标阻抗可通过电流和纹波电压计算得出。

您能否建议使用 LM63625DQDRRRQ1器件进行去耦分析时采用较低的目标频率?

谢谢。

Shanjai Kanna S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您需要向我们提供有关您正在执行的分析类型的更多详细信息。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们分析了与5V0电源轨的频率波形(PDN 曲线)相关的 Z 参数。 我们使用电流和电压纹波要求计算了目标阻抗。 但是、我们需要目标频率来验证 PDN 曲线是否应低于目标阻抗。 根据负载 IC 来确定更高的目标频率。 较低的目标频率基于 VRM。 我们将使用 LM63625DQDRRRQ1 作为5V0电源轨的源。 您能否建议使用较低的目标频率进行去耦分析?

    请列出您需要的更多详细信息吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    让我来研究一下这个分析,我会通过2023年6月23日 PDT.

    另外、您还有一个有关 LM63615的帖子。  我们将在这篇帖子中同时处理'25和'15、我将关闭

    其他员额。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    如果您能告诉我稳压器上的输入电压、输出电压和负载、我或许能够

    以便您对目标阻抗有一些了解。

    通常、我们不具有转换器 PDN 的目标阻抗。

    我们指定经测试可为转换器提供足够低阻抗的输入电容器。

    通常、PDN 不应在直流和开关频率之间或更远的频率之间产生任何谐振。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉这么晚才回复!

    在这里、我们将执行去耦分析5V 和3.3V 电源轨、

    • VRM 是 LM63615和 LM63625的输出
    • LM63615的负载为0.59A、LM63625的负载为0.50A

    对于 LM63615、

    1. 输入电压范围- 10.47V 至11.78V
    2. 输出电压范围- 3.250V 至3.350V
    3. 负载(I)- 0.59A

    对于 LM63625、

    1.  输入电压- 7V 至18V
    2. 典型输出电压- 5.5V
    3. 负载(I)- 0.59A

    我们已经使用上述详细信息计算了目标阻抗。 但我们需要相关的频率才能查看 PDN 曲线。 由于应在负载 IC 的裸片上进行较高频率的去耦、因此我们将最高目标频率视为10MHz。 但我们需要最低的目标频率、它与 LM63615和 LM63625的 VRM 电感相关。

    您能否建议使用较低的目标频率来分析去耦分析?   

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    当然、您可能需要一直到直流的低阻抗。

    但是、该器件的环路带宽的下限约为20kHz。

    您可以使用该值。

    谢谢