This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:ULVO、断续电容器

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239175/lm5116-ulvo-hiccup-capacitor

器件型号:LM5116
主题中讨论的其他器件: LM5122

您好!

我的 DC-DC 电路是用 LM5116设计的、它是一个48V 输入27.5V 输出 DC-DC 电路、 最大电流负载是5A、当我做测试时、我发现电路工作正常、连接一个电子负载直接汲取0A-5A 电流负载、 这个27.V 直流输出也连接到了电路板上的一个继电器、我发现如果我在继电器之后连接了一个电子负载、并将电子负载设置为消耗5A 电流、 接通/关断继电器后、DC-DC 将被关闭或工作不正常、DC 输出电压将远低于27.5V、我想这个问题是由 LM5116过流保护造成的、接通继电器时、继电器接触器将产生电弧、引起大浪涌电流。 导致 LM5116 OCP 的原因。

我通过增加 CVSS 来调整电路、以增加启动时间、从而减少上电期间的浪涌时间;同时、为了减小连接到 ULVO 引脚的 Culvo 电容器的电容、可以解决此问题、或只需移除 Culvo 的电容器即可。  

我的问题是、如果我拆除 Culvo 的电容器会有什么风险? 因为我不希望电路丧失 OCP 功能、如果我移除该电容器、电路仍然具有 OCP 功能?

因为我在 LM5122的直流/直流控制器方面遇到了类似的问题、所以 LM5122也具有断续保护模式。

谢谢、此致

开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kelvin 您好  

    我没有技术说明原因、但如果开关频率高于~250kHz、则应安装电容器。 请查看数据表中的第7.3.3节。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表仅说明如果不使用电容器、断续计时器可能会禁用、我的问题是:如果没有河马计时器、电路仍然具有 OCP 功能?

    我发现 TI 的许多直流/直流控制器具有类似的断续 OCP 功能、如果您不确定、您是否会与其他工程师交谈以进行确认?

    非常感谢!

    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Lesheng 我会检查它,让你知道,当我得到一个确认。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lesheng

    是的、在没有 UVLO 电容器的情况下、器件的峰值电流限制功能仍然可以工作。

    - EL