This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21732-Q1:FLT 引脚上的振荡

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21732-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242748/ucc21732-q1-oscillation-at-flt-pin

器件型号:UCC21732-Q1

尊敬的团队:

我的客户在其牵引逆变器项目中使用了我们的6个 UCC21732-Q1。 他们最近发现一个问题、FLT 引脚上有振荡。 下面是他们的原理图、6个 UCC21732-Q1具有相同的原理图。 三相低侧驱动器的 FLT 引脚连接在一起。 他们的项目中有两块 PCB 板:驱动器板和控制板、第三张图片中有两块板通过非屏蔽电缆和连接器连接。

UCC21732-Q1位于驱动器板上。 FLT)通过非屏蔽电缆、连接器和0.001uF 高频旁路电容器(C12789、第二幅图 被连接到控制板的 CPLD。  

在它们进行双脉冲测试时、FLT 具有如第四幅图所示的振荡。 他们试图将 R454从3.16k 更改为1.74k、但结果仍然不好。 最小值大约为0.8-1.2V、接近 CPLD 的低信号阈值。 测试点为 TP12840、它们在测试点和测试探针之间使用双绞线。

为了 排除未屏蔽的电缆和连接器的影响、它们在第五张图片中捕获了另一个波形、测试点是驱动器板上的 C112、但振荡仍然存在。 您能否帮助分析这种现象? 谢谢!

通道1:AL_VGE
通道2:AL_Vce
通道3:AL_IC
CH4:AL_DESAT_Fault

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是意料之外的。 下面是几个问题:

    1.是否可以在更靠近栅极驱动器的位置探测 FLT 引脚?  

    2.通道5是否位于探测 FLT 引脚或 RDY 引脚的第二个波形(INVTR-UVUPFLT)上?

    3.如果将输出保持在低电平会发生什么情况? 如果您将输出保持在高电平、会发生什么情况?

    请告诉我。  

    谢谢。

    南锡