This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS35-Q1:用例确认

Guru**** 2606625 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS35-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241722/tps35-q1-use-case-confirmation

器件型号:TPS35-Q1

团队成员:

 我的客户根据 规范中的 PPS35AA38AGADDFRQ1可用器件#、有一个使用案例想使用 TPS35-Q1版本。

 如附件所示、我会发布我的理解和问题。

 您能帮助我查看并获得反馈吗? 太棒了!

e2e.ti.com/.../use-case-of--tps35.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    我在这里列出了您的问题、  答案 下面:

    1.所以我们只能通过改变 Crst 的帽?

    对于  PPS35AA38AGADDFRQ1、您无法更改启动延迟。 但是、图7-1中的时序图显示、在器件首次加电时、RESET 在 tstart + td 时将为低电平。 由于您始终需要8秒的复位延迟、因此应满足您对电源的要求。 您可以使用 第8.3.4节中的公式2来设置复位延迟。 RESET 和 WDO 输出使用相同的复位延迟(响应幻灯片3上的注释)。

    2、 SET0=0时10ms 和 SET0=1时1280ms 有什么含义?

    SET0的值为看门狗计时器选择要使用的缩放。 表8-1以10ms 的固定 WD 计时器为例。 对于 PPS35AA38AGADDFRQ1、SET0=0 配置1x 缩放、SET0=1配置128x 缩放。 WD 计时器的值通过 CWD 引脚上的电容器进行设置。

    3.如何计算 n?

    对于 PPS35AA38AGADDFRQ1、缩放选项为1x 和128x、可通过 SET0引脚选择。  Figure 5-1显示了哪些缩放选项与每个 OPN 相关联。

    此致、

    拉赫蒂·里奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的屋脊:

     谢谢你的答复,我的第一个问题很清楚。

     但是把2和3问题结合起来,这是我对 比例的理解,你能帮我纠正吗?

    1. TD 和 TWD 共用相同的 计算公式

    2.根据表9-1,当我将 Ccwd 设置为 100nF 时,TWD 类型为 495ms,当设置为 SET0=0时,TWD =  495ms x1 =495ms。

     如果我设置 SET0=1配置128x 缩放、那么最终 TWD = 495ms X128 = 63,360ms?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    您对缩放功能的理解是正确的。

    此致、

    拉赫蒂·里奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的 屋脊:

     感谢您的确认、我还有一个有关复位状态和 WDI 逻辑的问题:

     

    对于上面的红色标记区域、当我将 TD 设置为10s 时、如果我将 WDI 信号恢复为5s、那么 RESET 信号会变为高电平还是必须在10s 后等待呢?

     为您的检查打勾。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    在复位或 WDO 故障期间、看门狗将忽略 WDI。 在新的看门狗超时开始之前、您将必须等待整个复位延迟。

    此致、

    拉赫蒂·里奇