This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:SW 相关电压

Guru**** 1375130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1235426/tlv62569-voltage-about-the-sw

器件型号:TLV62569

大家好、

   客户在 Vin 为5V 的情况下测试 SW 波形。 查找 SW 电压(5.7V)大于5.3V,持续102ns,比数据表中的时间长。 他们想知道 它是否会损坏器件。

   

您自己的

不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NaN:

    感谢您使用 E2E、

    您能否 在同一示波器图中使用1V/div 提供输入电压(器件输入电容器两端)和 SW 节点电压的测量值。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Moheddin:

       图片所示为 SW 波、您可以看到以红色标记的测量结果、这意味着波形的最大电压为5.76V。

    您自己的

    不适用

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NaN:

    我怀疑 Vin 为高电平、这就是我要求 VIN 和 SW 节点电压的1V/div 来说明事项的原因。 那么、您能否 在同一示波器图中使用1V/div 提供输入电压(器件输入电容器两端)和 SW 节点电压的测量值。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NaN:

    您是否有任何更新?

    此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moheddin:

       感谢您的持续支持。 我已经把它发送给了客户、但是客户没有任何反馈。 我明天会与客户确认。  

    您自己的

    不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、收到客户的数据后、请立即更新。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Moheddin:

       我得到测试波形。 VIN 标记为蓝色、SW 标记为橙色。

    您自己的

    不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NaN:

    感谢您分享波形。

    现在看起来、Vin 大约为5.1V、SW 峰值大约为5.4V。 应该不会有任何问题、但为了确保布局、您可以分享客户的布局吗?有时 SW 的峰值也取决于 SW 平面面积和测量设置。

    我推荐使用 Tip & Barrel 方法进行软件测量可消除额外的振铃、请查看此处- (+)如何测量纹波以获得更好的设计结果-电源管理-技术文章- TI E2E 支持论坛

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Moheddin:

       波形看起来像是由电感和大电容引起的轻负载振荡。 我对吗?

    您自己的

    不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NaN:

    是的、正确、该振铃振幅和振铃频率也取决于布局中的 SW 平面面积、因为它会增加寄生电感。

    如果您没有任何其他问题、可以点击"Resolved"以关闭该主题吗。

    谢谢。此致、

    Moheddin。