This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:我可以将此电量监测计与集成保护电路的电池一同使用吗?

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242140/bq27z561-r2-can-i-use-this-gauge-with-battery-cell-that-has-integrated-protection-circuit

器件型号:BQ27Z561-R2

尊敬的所有人:

在所有  BQ27Z561-R2文档中、我看到监测计和电池溶液后显示了保护电路。 这意味着当电芯和电量监测计发生保护跳闸时保持连接、只有系统 与 PACK 端子断开连接。 但是、所有 锂聚合物电池在销售时都带有集成保护电路。 是否可以 使用具有集成保护电路的锂聚合物电池?  这意味着在有保护功能的故障情况下、监测计会断电并停止测量、直到我启用充电器并复位保护电路。   

我知道、在启用保护电路时、我将无法 与电量监测计通信、但我更担心会有其他我不认为的不利方面?  在这种情况下、电量监测计是否会保留电池信息和历史记录?  

此致

艾瓦拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aivaras、

    当电量监测计断电时、它将丢失所有 RAM 数据并出现与 RESET 类似的行为。 这意味着它将不再像在断电之前那样精确。 建议在触发电池集成保护之前、使用电量监测计报告的数据正常地关闭系统。 这可确保为电量监测计供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shirish:

    但在功率损耗监测计中、将保留电池设计容量、校准信息等设计信息。 它只会丢失 RAM 中的实时数据? 它会在经过几个充电周期后重新获得准确度?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。