This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:BQ28Z610-R1设置相关查询

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242638/bq28z610-r1-bq28z610-r1-settings-related-inquiries

器件型号:BQ28Z610-R1

您好、TI 专家。

客户正在查看电池组的 BQ28Z610-R1。

对于具有多个电池充电/放电周期的电池、会为每个周期调整电池充电电压和充电电流。

任意应用高充电/放电周期时、存在100%未充满的问题。

在这方面、是否还需要为 BQ28Z610-R1设置其他参数?

 请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Grady、

    通过满足正确的充电终止条件、可以实现100%充电。 您能否确认满足这些条件?