请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ28Z610-R1 您好、TI 专家。
客户正在查看电池组的 BQ28Z610-R1。
对于具有多个电池充电/放电周期的电池、会为每个周期调整电池充电电压和充电电流。
任意应用高充电/放电周期时、存在100%未充满的问题。
在这方面、是否还需要为 BQ28Z610-R1设置其他参数?
请检查。 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 专家。
客户正在查看电池组的 BQ28Z610-R1。
对于具有多个电池充电/放电周期的电池、会为每个周期调整电池充电电压和充电电流。
任意应用高充电/放电周期时、存在100%未充满的问题。
在这方面、是否还需要为 BQ28Z610-R1设置其他参数?
请检查。 谢谢你。