This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:TPS6508641的问题

Guru**** 2513735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65086

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241647/tps650864-question-of-tps6508641

器件型号:TPS650864
主题中讨论的其他器件:TPS65086

您好、,工程师 J ü r

现在我们作为一名使用 TI TPS6508641给 FPGA 供电的客户,附件是原理图、请帮忙检查!

e2e.ti.com/.../TPS6508641_3575EF8DFE56_.pdf

购买 TPS650860演示板。使用 TPS650860直接替换 TPS6508641时、发现 IIC 可以正常通信、但通过 IIC 写入时无法调整电压。 TPS6508641与 TPS650860的硬件区别是什么?查看时序图、841主要由 CT4启用,您可以提供一些建议吗??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    1) 1)对于原理图审阅、请填写  TPS65086x 原理图和布局检查清单(修订版 A)。  返回完成的文档后、我再看一下原理图。

    2) TPS6508641使用与最初随 EVM (演示板)提供的 TPS650860芯片相同的底层 I2C 通信方法。 例如、如果您想要在 IC 上电后更改 BUCK2电压、则需要向地址为0x5E 的 REG21[7:1]写入。

    请注意、TPS65086 41 使用外部反馈电阻器将 BUCK1设置为5V 输出。 不应在 TPS6508641上更改 BUCK1电压。 如果您尝试在 TPS650860EVM 演示板上使用 TPS6508641、则需要在 FBVOUT1上添加电阻分压器、以实现所需的5V 输出。 应将电阻器添加到 R24和 R25封装中(R24 = 294k、R25 = 25.5k)。 如果这些电阻没有就位、BUCK1将触发故障条件、从而将 IC 复位。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海量专家

    我已经执行了您所说的操作、但没有任何变化,您能帮助提供  TPS6508641的参考代码 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    我不确定你所说的"参考代码"是什么意思。 您能否展示正在向器件发送 I2C 命令并确认成功写入寄存器? 任何寄存器都会对该测试执行该操作。 我们应确定 TPS6508641正在接收 I2C 命令。

    没有一个可视的问题是很难确定什么可能会出错。

    此致、

    詹姆斯