This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25116:LM25116

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242737/lm25116-lm25116

器件型号:LM25116

尊敬的先生/女士:

我使用 LM25116构建了新的原型板。 这可用于将主输入电源(8 - 32V)转换为用于我的板的5V 稳压电源。 最大消耗电流从理论值为1.2安培、但通常接近0.4安培。  

我有一个问题、即我构建的大约一半的电路板存在  LM25116输出变得不稳定的问题。 在其中一些问题板上、它可以在输出变得不稳定之前正常运行超过一小时。 不常见的情况是、原理图设计与早期的电路板设计完全相同、而这种设计与 LM25116没有任何问题。

为了排除故障、我已 将 LM25116更换为新设备、已断开与电路板上其余电路的5V 电源连接、并通过一个 10k Ω 电阻器将该5V 电压接地。  

我看到的是、在失败状态下:

  • LM25116电路的5V 输出实际上为0V。  
  • 开关 MOSFET 的 HO 和 LO 输出均设置为低电平。
  • 我还看到 UVLO 引脚下拉至560mV。  

下面是我的原理图和布局文件。  

请注意、未插入 UVLO 线路上的 C122。 D43是一个 TVS 二极管、我在最近的实验中也删除了它。   

如果您对如何调试此问题有任何反馈、我非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert  

    UVLO 应高于1.25V UVLO 阈值。  

    由于设计 复制的是早期的电路板设计、因此我认为该问题是由错误的元件数量或 PCB 制造缺陷引起的。  请检查检测电阻值、并在重新添加 C122电容器后重新测试。  

    - EL