This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62230:防止 TPS62237反馈

Guru**** 2505415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240997/tps62230-preventing-backfeeding-of-tps62237

器件型号:TPS62230

我很抱歉问这个问题、因为我知道这是一个常见问题、但我只想确定。 我希望防止 次级电源对 TPS62237降压转换器反向供电(我将5V 降压转换器降至3.3V、并将镍氢电池升压转换器升压至3.3V)。 我可以在降压转换器的5V 输入上放置一个肖特基二极管、但这是否足以防止电流泄漏? 换句话说、当我对转换器进行反馈时是否还存在到 GND 或其他引脚的路径、或者我是否只需要担心到输入的路径?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您与我们联系。

    您能否具体说明操作模式?  对于 DCS-Control、如果输出超过设定点、则会进入省电模式。  只要不超过输出的绝对最大额定值、这就非常好。 该问题与 PWM 模式有关、它还取决于反馈的额外输出电压量。

    TPS62230上的最大输出电压增量是多少?

    Unknown 说:
    我可以在降压转换器的5V 输入上放置一个肖特基二极管了、但这是否足以防止电流泄漏?

    通常该路径将是通过输入侧的路径、因此如果您使用 肖特基二极管、它的作用类似于额外的保护、应该没有任何问题。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我想我明白、但我要100%肯定:

    如果 我在  TPS62230的输入端使用肖特基二极管、并且没有向输入端施加电压(5V 电源断开连接)、 我向输出施加3.3V 电压、 TPS62230不会受到损坏、也不会因器件而损失任何显著的电流(可以损失几百 uA 的电流)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!  

    请允许我回答您的问题,因为莫希丁不在办公室。

    如果输出轨在5V 电源断开时从外部偏置3.3V、则 TPS62230可能会开启、因为 VIN 超过 UVLO (VIN = 3.3V -肖特基二极管正向电压)。 在 PFM 模式下(MODE 引脚=低电平)、它可能不会对 IC 造成任何损害、因为如果 Vout 略高于电压调节值、它会停止开关。 在 PWM 模式下(MODE 引脚=高电平)、即使输出电压高于调节电平、IC 也会保持开关状态、这可能会由于反向电流(输出电容器电荷放电至 VIN 轨)而导致 VIN 轨上出现高电压振铃。

    最好在降压转换器输出和3.3V 电源轨之间添加一个负载开关来防止反向电流。 有关详细信息、请参阅下面的应用手册链接。

    https://www.ti.com/lit/an/slva730/slva730.pdf?ts = 1687851791984&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的帮助。 简单来说、我实际使用的是 TPS62237 (我只能选择 TPS62230的表格)、因此稳压值为3.3V。

    我将 MODE 引脚接至低电平、这样它就会进入 PFM 模式、但听起来像大家所说的那样、添加一个负载开关仍然是最安全的做法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    如果您在 PFM 模式下使用器件、可能不会出现任何问题、但您可以使用负载开关来提供额外的保护。

    如果您没有任何其他问题、请点击"Resolved"以关闭该主题。

    谢谢。此致、

    Moheddin、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!