This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM285-1.2-N:LM285M-1.2/NOPB 和 LM285BXM-1.2/NOPB 之间的区别

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242249/lm285-1-2-n-difference-between-lm285m-1-2-nopb-and-lm285bxm-1-2-nopb

器件型号:LM285-1.2-N

您好!

 LM285M-1.2/NOPB 与 LM285之间的区别是什么 BX M-1.2/NOPB?

根据数据表、它们看起来是相同的、但每千片价格差别很大。  

由于供应情况 、我的客户考虑使用  LM285 BX M-1.2/NOPB,因此问题。  

谢谢

约瑟夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些器件具有不同的温度系数  、请参阅数据表第3页。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Masoud、

    如果我理解正确、字母"B"本身就没有意义。 它仅在我想拥有更好的温度系数时使用、例如 BX (在数据表中 X = 30ppm/°C)或(在数据表中 Y = 50ppm/°C)。
    如果我不需要受限温度系数为例、订购名称中省略了后缀"bx"或"BY"。
    是这样吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议浏览此表、选择最满足您设计需求的器件:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想再问一下字母"B"是否有意义? 还是仅与后缀"X"和"Y"结合使用?
    因此分别为"bx"和"by"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是后者。 谢谢你。