Other Parts Discussed in Thread: UCC27714
大家好、
只是想了解寄生电容电流路径的含义吗? 我对此感到困惑。 谢谢。

BRS
假设
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、已给出:
感谢您的提问。 图30显示了采用2种不同配置的寄生电容电流路径。

由于导电元件彼此如此靠近并且具有不同的电压、因此组件之间存在寄生电容。 当开关期间电压发生变化时,这会导致自以来的少量电流I = C * dV/dt。 该电流所选路径由箭头进行标记并突出显示。 改变器件以接地为基准的方式可减少这个问题。
如果您有任何其他问题、请随时与我们联系。
Regarsd、
卡森·甘布尔
您好、已给出:
我认为文件提到这一点:

芯片内和不同电路(例如自举二极管)中有各种小型寄生电容。 连接到 HS 节点的任何寄生电容都将经历明显的 dv/dt。 I = C * dv/dt、因此电流会在这些寄生效应电容中流动。 我建议阅读 本文档。 它对于 GaN 驱动器而言、但它显示了内部 HS 到 LS 电容的重要性:

基本上、额外连接到电源接地有助于减少该电流、从而避免在信号接地端引起接地反弹。 它适用于主半桥驱动器 UCC27714、该器件具有这两个引脚。 隔离式驱动器基本实现了相同的功能、部分原因是它们具有更好的抗噪能力。
谢谢。
A·M·