This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于 SLUA618A 的问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242713/questions-on-slua618a

主题中讨论的其他器件:UCC27714

大家好、  

只是想了解寄生电容电流路径的含义吗? 我对此感到困惑。 谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    感谢您的提问。 图30显示了采用2种不同配置的寄生电容电流路径。

    由于导电元件彼此如此靠近并且具有不同的电压、因此组件之间存在寄生电容。 当开关期间电压发生变化时,这会导致自以来的少量电流I = C * dV/dt。 该电流所选路径由箭头进行标记并突出显示。 改变器件以接地为基准的方式可减少这个问题。

    如果您有任何其他问题、请随时与我们联系。

    Regarsd、

    卡森·甘布尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    我认为文件提到这一点:

    芯片内和不同电路(例如自举二极管)中有各种小型寄生电容。 连接到 HS 节点的任何寄生电容都将经历明显的 dv/dt。 I = C * dv/dt、因此电流会在这些寄生效应电容中流动。 我建议阅读 本文档。 它对于 GaN 驱动器而言、但它显示了内部 HS 到 LS 电容的重要性:

    基本上、额外连接到电源接地有助于减少该电流、从而避免在信号接地端引起接地反弹。 它适用于主半桥驱动器 UCC27714、该器件具有这两个引脚。 隔离式驱动器基本实现了相同的功能、部分原因是它们具有更好的抗噪能力。

    谢谢。

    A·M·