This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AD:应用程序自定义补丁捆绑包

Guru**** 1826070 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65994AD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242481/tps65994ad-application-customization-patch-bundle

器件型号:TPS65994AD

我们正在尝试确定如何使用应用程序自定义工具来更改某些配置参数、我们想了解有关该工具如何生成补丁捆绑包的更多信息。  

我们如何仅更新配置、而不使用工具更新固件并将其加载到嵌入式控制应用的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    GUI 将配置和基本固件组合在一起以生成一个二进制文件、用于刷写 EEPROM 或一个.c 阵列以便 EC 执行 PBMx。

    您是否 希望动态更改配置(不进行下电上电)。 如果是、只需通过 GUI 的调试模式完成、这需要使用 TPS65994AD 上的 I2Cs。

    此致   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于.c 数组、它的格式是什么? 我们是必须加载整个文件、还是只需要加载其中的一部分? 我们有一些现有代码看起来只加载其中的一部分。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    c. array 是一个.c 文件、您可以在保存二进制文件时选择文件格式。

    如果决定使用新的二进制文件更新配置、则需要加载整个文件。

    如果不是这样的话、您可以使用 GUI 的调试模式来动态更改它们。

    此致