This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24624:它是否可用于相移全桥拓扑?

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC24624, UCC28951, UCC28950, UCC256402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241478/ucc24624-can-it-be-used-for-phase-shifted-full-bridge-topology

器件型号:UCC24624
主题中讨论的其他器件: UCC28951UCC28950UCC256402

大家好。 我能否使用该部件在相移全桥拓扑中采用倍流器配置的次级同步整流器中实现软开关? 如果不是这样的话、是否有任何 TI SR 控制器针对 PFSB 和倍流器配置进行了优化?

谢谢。

沙山克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shashank、

    我已将该主题分配给 PSFB 专家。 他目前不在办公室。 他明天会回应你。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shashank、

    UCC24624专为反激式转换器和 LLC 而设计。  我不建议将其用于移相全桥转换器。

    您可以使用 UCC28951相移全桥控制器、该控制器具有输出来控制 FET 驱动器、从而驱动 SR。

    以下链接将带您进入 UCC28951产品文件夹、您可以在其中找到数据表、应用手册和设计工具。

    https://www.ti.com/product/UCC28950?keyMatch=UCC28950&tisearch=search-everything&usecase=GPN-ALT

    此致、

    M·O

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike。 感谢您的答复。 我尝试通读 UCC28951的数据表。 我正在尝试了解控制器是否能够在次级同步整流器 MOSFET 中实现软开关- ZVS 或 ZCS。  

    您能帮助我了解有关此方面的一些信息吗?

    谢谢。

    沙山克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    相移全桥转换器可在初级侧实现 ZVS。  这种拓扑 结构不使用 ZCS。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 不过、我的问题是-它可以在次级 MOSFET 上实现任何形式的软开关吗? 例如、它只会在体二极管导通后切换次级 MOSFET、从而使 MOSFET 上的电压在开关前最小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC28950专为 PSFB 初级侧的 ZVS 和次级侧的硬开关而设计。

    设计 LLC (UCC256402)将在谐振时为初级侧提供 ZVS、在次级侧提供 ZCS。

    此致、