This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H2201EVM-CVAL:CE/EU 符合性声明(也称为 EU DoC)

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7H2201EVM-CVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237648/tps7h2201evm-cval-ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc

器件型号:TPS7H2201EVM-CVAL

你好

请您能否提供 TPS7H2201EVM-CVAL 的 CE/EU 符合性声明?


产品显示它带有 CE 标志、但 T 上似乎没有 CE/EU 符合性声明。 I 网站。

谢谢!

克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    这通常应该可以在网页上找到、就像您提到的一样-我将着手进行更正。

    这将需要~2周的时间,因为我没有立即访问该文件。 一旦有可用、我将在这里向您提供最新信息。  

    谢谢。

    莎拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah 对此请求进行跟进-现在是否可以提供 EU DOC?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    是的、它今天才出现在 EVM 网页上。 为方便起见、请访问以下链接: https://www.ti.com/lit/cr/sszqlu2/sszqlu2.pdf 

    谢谢。

    莎拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sarah。