This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:GPIO10、11 GUI 设置

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241906/tps25750-gpio10-11-gui-setting

器件型号:TPS25750

大家好、

TPS25750 GUI 显示"引脚多路复用为备用功能(I2C1..." 在 GPIO10上、 "引脚复用为备用功能(I2C2..." 在 GPIO11上。

该函数的作用是什么? 何时需要呢?

此致、

林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi:

    感谢您的咨询。  明天我会向您介绍 GPIO 的详细信息。

    谢谢、此致、
    高塔姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi:

    多路复用为备用功能的引脚意味着、根据其硬件功能、该引脚连接到特定功能、如果不用于该功能、则可以用作 GPIO。

    对于引脚10、或者 GPIO10、硬件上可将这个引脚用作一个针对 I2C1 (或者 I2Cs)总线的 IRQ。

    对于引脚13或 GPIO11、硬件可用作不同 TI PD 器件中 I2C2总线的 IRQ。 在 TPS25750中、I2C2总线不存在、因此引脚13或 GPIO11仅用作 GPIO。

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    高塔姆