请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25750 大家好、
TPS25750 GUI 显示"引脚多路复用为备用功能(I2C1..." 在 GPIO10上、 "引脚复用为备用功能(I2C2..." 在 GPIO11上。
该函数的作用是什么? 何时需要呢?
此致、
林市
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Hayashi:
多路复用为备用功能的引脚意味着、根据其硬件功能、该引脚连接到特定功能、如果不用于该功能、则可以用作 GPIO。
对于引脚10、或者 GPIO10、硬件上可将这个引脚用作一个针对 I2C1 (或者 I2Cs)总线的 IRQ。
对于引脚13或 GPIO11、硬件可用作不同 TI PD 器件中 I2C2总线的 IRQ。 在 TPS25750中、I2C2总线不存在、因此引脚13或 GPIO11仅用作 GPIO。

希望这对您有所帮助。
此致、
高塔姆