This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74800EVM-CS:替代部件验证、

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241855/lm74800evm-cs-alternate-part-validation

器件型号:LM74800EVM-CS
主题中讨论的其他器件:LM7480

大家好!

我们计划在产品中使用 LM7480理想二极管控制器。 根据 EVM 规格、200V 额定 FET "IPB320N20N3GATMA1"的 RDS 为32m Ω。 对于额定电流20安培、功率损耗将为12.5W。为了降低功率损耗、我们找到了一些备用 FET、如下所示。 请确认 FET 是否与 LM7480兼容、以便处理200V 负载突降并对100kHz 叠加交流进行整流。

 

1.IPB107N20NAATMA1  

2. IPB107N20N3GATMA1

3.  IPT111N20NDATMA1

4.  IXFT220N20X3HV

谢谢。

萨基维尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sakthivel:

    • 您的应用是由12V 还是24V 汽车电池供电?
    • 仅当理想二极管电路输入可能受到200V 未抑制负载突降的影响时、才需要额定电压为200V 的 FET。
      • 您能否确认您的系统是否会受到 未抑制的负载突降的影响。 如果答案是否定的、那么您可以使用额定电压较低的 FET。

    为了方便您的理解:控制器的交流整流能力取决于其"电荷泵源电流"参数以及 FET 栅极电容。 如果 FET 具有更高的 栅极电容、则整流能力会降低。 如需了解更多相关信息、 请参阅 用于对交流电压纹波进行有源整流的理想二极管控制器 应用手册。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    我们的应用由12V 或24V 电池供电。

    我们的器件将会遭受200V 负载突降。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sakthivel:

    所选的 FET 需要满足以下条件、

    1) 1) VDS 额定值=> 200V

    2) 2) VGS 额定值=>+/-15V

    3) 3)对于100kHz ACS 信号的整流、FET 的 QGM 应小于38nC、如以下公式所示。

           

    其中 、Qgm 是 VGS 6V 处的栅极电容、降低了米勒电荷的额定值、FAC 是交流电压纹波的频率。

      • 对于 LM74810-Q1、ICP = 3.8 mA
      • 目标 FAC = 100kHz
      • Qgm = 38nC

              

    4) 4) RDS (on)的选择取决于最大负载电流、FET 中的功率损耗和 FET 可接受的温升。  在  FET 的 RDS (on)上、LM74810-Q1控制器侧并不存在限制