主题中讨论的其他器件:LM7480
大家好!
我们计划在产品中使用 LM7480理想二极管控制器。 根据 EVM 规格、200V 额定 FET "IPB320N20N3GATMA1"的 RDS 为32m Ω。 对于额定电流20安培、功率损耗将为12.5W。为了降低功率损耗、我们找到了一些备用 FET、如下所示。 请确认 FET 是否与 LM7480兼容、以便处理200V 负载突降并对100kHz 叠加交流进行整流。
3. IPT111N20NDATMA1
4. IXFT220N20X3HV
谢谢。
萨基维尔