This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:灌电流能力

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242364/tps65400-current-sinking-capability

器件型号:TPS65400

大家好、我对 TPS65400的灌电流能力有疑问。 该器件是否能够灌入施加到其稳压器输出(SW1-4)的电流?

我们有一个电路、在故障情况下可以临时向 TPS65400转换开关输出端提供电流、TPS65400可以解决这个问题吗、或者它是否会造成损坏?

我们将查看300mA 在几个100ms 周期内的最大灌电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ian!

    该器件可支持负电感器电流。 当灌入电流时、能量将转移到输入侧。 如果输入侧没有相等的负载、那么输入电压将被泵升、这可能会造成损坏。 如果输入侧有负载、则可以。