This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563200:TPS563200使能引脚逻辑阈值

Guru**** 2815315 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS563200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239706/tps563200-tps563200-enable-pin-logic-treshold

器件型号:TPS563200

大家好、我叫 Jun

现在我正在使用 TPS563200进行设计

DC_IN:12V  

直流/直流输出:3.3V  

我希望直流/直流输出在 DC_IN 为6V 后运行

我试图通过将电阻器分布在 EN 引脚

但我无法选择寄存器值、因为 Ven (L)和 Ven (H)保留值间隙过大

请检查如何操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jun:

    如果您只想在 Vin=6V 之后启动器件、则 R148=51k 和 R179=10k 也可以用于您的应用。

    BTW、请移除 C86、因为大电容会导致 EN 信号延迟。

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您~!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jun:

    抱歉、我的计算结果错误、在 EN 阈值计算中、我使用了12V 而不是6V。

    正确答案为 R148=27.5k + R179= 10k 或 R148=55k + R179=20k

    这可以确保 TPS563200在输入电压为6V 后启动。

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Zixu  

    感谢您的回复

    您建议(R148=27.5k+R179= 10k 或 R148=55k+R179=20k):

    计算值)=> EN 引脚为1.6V

    实际值)  当 EN 引脚为大约1.0V 时、直流/直流已经是3.3V 输出  

    我认为下面是同一个问题

    如何修改电阻器值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jun:

    我会检查并尽快提供反馈!

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jun:

    基于 DS、为支持所有器件保证1.6V。 由于不同器件之间存在差异、每个器件中的 EN 上升阈值可能会不同。

    因此、不能以1.0V 作为标准、以保证所有器件以正常工作。 请遵循我关于 EN 电阻器的建议。

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢~! 资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jun:

    真的很受欢迎! 如果没有其他问题、我将关闭该主题。

    BRS

    资旭